Calais, 62, FR, 62225
STAGIAIRE - INGENIEUR(E) GENIE ELECTRIQUE
Chez Nexans, notre vision globale est d'électrifier le futur.
Au sein de notre branche "Generation & Transmission", cela signifie concevoir et fabriquer les meilleurs câbles au monde. Nous réalisons des projets EPCI clés en main partout dans le monde.
Cela implique que nous disposions des meilleurs outils et équipements, ainsi que des personnes possédant les compétences et le savoir-faire nécessaires pour installer et entretenir ces câbles.
Nexans reconnaît les différences qui rendent chaque salarié précieux et unique.
La diversité est la clé de la performance et de notre ambition globale de conduire le monde dans la transition énergétique vers une planète durable. Nous le savons par expérience. Toutes les différences sont appréciées et respectées chez Nexans. En conséquence, vous serez un acteur clé d'une organisation multinationale où nous cultivons la culture commune du partage.
C'est pourquoi nous encourageons la diversité dans nos recrutements - Apportez la vôtre à Nexans, elle est la bienvenue !
Réalisation d'un Banc d'Essai de Mesure de Température sur une Jonction de Raccordement pour Câble Haute Tension HVDC
VOUS SOUHAITER LA BIENVENUE DANS L'ÉQUIPE :
Chez Nexans, notre vision globale est d'électrifier le futur. Au sein de notre branche "Generation & Transmission", cela signifie concevoir et fabriquer les meilleurs câbles au monde.
Nous réalisons des projets clés en main partout dans le monde. Cela implique que nous disposions des meilleurs outils et équipements, ainsi que des personnes possédant les compétences et le savoir-faire nécessaires pour installer et entretenir ces câbles.
Nexans reconnaît les différences qui rendent chaque salarié précieux et unique. La diversité est la clé de la performance et de notre ambition globale de conduire le monde dans la transition énergétique vers une planète durable. Nous le savons par expérience. Toutes les différences sont appréciées et respectées chez Nexans. En conséquence, vous serez un acteur clé d'une organisation multinationale où nous cultivons la culture commune du partage. C'est pourquoi nous encourageons la diversité dans nos recrutements - Apportez la vôtre à Nexans, elle est la bienvenue !
PRENDRE UN BON DÉPART :
Dans les systèmes de transmission à courant continu haute tension (HVDC), les jonctions de raccordement des câbles sont des points critiques en raison des fortes contraintes thermiques et électriques auxquelles elles sont soumises. Une évaluation précise de la température dans ces jonctions est essentielle pour garantir la fiabilité et la sécurité du système. La mise en place d'un banc d'essai dédié à la mesure de température sur ces jonctions permet d'évaluer leur performance et de développer des solutions plus robustes.
L'objectif de ce stage est de concevoir et réaliser un banc d'essai permettant de mesurer la température au niveau d’une jonction de raccordement pour câble haute tension HVDC en différents points « stratégiques », en conditions contrôlées et réalistes et de comparer ces valeurs avec les simulations.
Le/la stagiaire sera formé(e) au cours de la première période de la mission à l’environnement des accessoires haute tension et des système de câbles en général ainsi qu’à la maîtrise des outils nécessaires à son travail (outils simulation notamment). Il/Elle pourra également être amené(e) à contribuer sur d’autres sujets annexes en relation avec les besoins du projet.
MISSIONS PRINCIPALES
- Revue de la Littérature :
- Étudier les méthodes existantes de mesure de température et évaluer leur transposition sur les jonctions de raccordement pour câbles HVDC.
- Analyser les caractéristiques des câbles HVDC et les exigences spécifiques en termes de mesure thermique et les courants admissibles pour ce type d’application.
- Conception du Banc d'Essai :
- Définir les spécifications techniques du banc d'essai, y compris la gamme de températures, les types de capteurs à utiliser, et les conditions de fonctionnement.
- Concevoir le banc d'essai en utilisant des logiciels de CAO (par exemple, AutoCAD, SolidWorks) pour modéliser les différents composants.
- Choisir les capteurs de température adaptés (thermocouples) en fonction des spécifications définies.
- Intégrer ces capteurs dans la conception du banc d'essai.
- Construction et Assemblage :
- Collaborer avec le bureau d’études, les techniciens d’essais et les monteurs pour la conception et assembler le banc d'essai selon les plans établis.
- S'assurer que tous les composants sont installés correctement et fonctionnent comme prévu.
- Réalisation des Essais :
- Veiller à la calibration des capteurs de température pour garantir des mesures précises.
- Réaliser des tests initiaux pour valider le bon fonctionnement du banc d'essai et vérifier la précision des mesures.
- Effectuer des essais de mesure de température sur la jonction de raccordement réelle ou simulée en utilisant le banc d'essai.
- Analyser les données recueillies pour identifier les points chauds et évaluer les performances thermiques de la jonction.
- Analyse et Optimisation :
- Interpréter les résultats des essais pour proposer des améliorations potentielles.
- Optimiser le banc d'essai en fonction des retours et des observations faites lors des essais.
- Documentation et Présentation :
- Rédiger un rapport détaillé des travaux réalisés, incluant les méthodologies, les résultats des essais et les recommandations.
- Préparer une présentation finale pour partager les résultats et les conclusions du stage avec l'équipe de recherche et développement.
VOTRE IMPACT :
- Connaissances en transfert thermiques.
- Compétences en conception assistée par ordinateur (CAO).
- Expérience en instrumentation et capteurs de température.
- Capacité à travailler en laboratoire et à effectuer des tests expérimentaux.
- Bonnes compétences en communication écrite et orale.
VOS POINTS DE DÉPART LORS DE VOTRE INTEGRATION :
- Diplôme universitaire dans le domaine de l’électricité ou de l’électronique, génie électrique
- La maitrise de l’anglais est nécessaire pour bien comprendre les documentations techniques et les discussions avec les sociétés
Nous sommes les PIONNIERS de la transition énergétique. Nous nous DÉDIÉS à respecter les normes de performance les plus élevées. Nous sommes UNIS pour atteindre notre objectif ambitieux : électrifier le futur.
Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com |