We use cookies to offer you the best possible website experience. Your cookie preferences will be stored in your browser’s local storage. This includes cookies necessary for the website's operation. Additionally, you can freely decide and change any time whether you accept cookies or choose to opt out of cookies to improve website's performance, as well as cookies used to display content tailored to your interests. Your experience of the site and the services we are able to offer may be impacted if you do not accept all cookies.
Required experience:
Junior professional – up to 5 years
Reference ID:
77415
Operario Enganche
Hacer uso de los implementos de seguridad requeridos para llevar a cabo la operación.
Ordenar y asear el área de trabajo cumpliendo el estándar de 5s .
Asistir a las reuniones de piso (SQDCE).
Realizar la inspección de la maquina utilizando el check list (FORMATO INSPECCIÓN PRE-USO DE MONTACARGAS) y reporte las novedades que se presente .
Verificar que la maquina se encuentre en optimas condiciones para ser operada.
Es responsabilidad del operario de montacargas estar comunicación contante con el supervisor y la planta para realizar los traslados del material.
Es responsabilidad del operario de montacarga respetar los límites de velocidad permitidos en la planta de 8 KM /H.
Es responsabilidad del operario mantener el espacio de las duelas y cuñas surtido para el uso de los operarios de distribución del muelle.
El operario de montacarga debe de respetar las vías de los transeúntes.
Es responsabilidad del montacarguista surtir el material a las peletizadoras.
Apoyar al operario de alistamiento a realizar los traslados del material hacia la zona de predespacho.
El operario montacarga de combustión debe de realizar el cargue y descargue de vehículos y conteiner.
Manipular y empujar carga utilizando el tubo extensor con las medidas de precaución necesarias de acuerdo con el SWI.
Realizar el descargue de material y ubicar el material en la zona asignada, de acuerdo con la tabla de almacenamiento.
Es responsabilidad del operario realizar traslado de materiales, suministro, maquinarias entre plantas estibas, residuos.
Se debe de realizar el traslado de material para abastecer a las plantas productivas.
Organizar el material posicionándolo con la etiqueta de manera frontal y hacia el mismo lado en la zona asignada respetando las áreas demarcadas.
Preservar la integridad del material al realizar el movimiento.
Al finalizar el turno el operario debe de tanquear el montacarga de combustión.
montacarga debe de estacionar en las Zonas de parqueo ubicando las uñas del montacarga en el suelo, al bajarse del montacarga siempre debe de apagar la maquina y retirar las llaves.
Es responsabilidad del operario realizar la limpieza general de la máquina de acuerdo con la programación establecida.
Organizar el material de acuerdo con la ubicación del wmm respetando el arrume permitido.
El operario del montacarga eléctrico debe revisar el documento (lista de movimientos) y ejecutarlos en WMS de acuerdo con el sistema y el nivel de estantería.
El operario del montacarga eléctrico debe de apoyar al operario de recibo para surtir el picking utilizando el formato (Traslado de Picking) leer el QR con utilizando (el lector de códigos QR) para dar la ubicación final al material.
El operario de montacargas eléctricas al finalizar el turno debe de conectar la batería para cargar el equipo.
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Required Cookies
These cookies are required to use this website and can't be turned off.
Required Cookies
Provider
Description
Enabled
SAP as service provider
We use the following session cookies, which are all required to enable the website to function:
"route" is used for session stickiness
"careerSiteCompanyId" is used to send the request to the correct data center
"JSESSIONID" is placed on the visitor's device during the session so the server can identify the visitor
"Load balancer cookie" (actual cookie name may vary) prevents a visitor from bouncing from one instance to another