grow-with-nexans-kr
V.I.E.
이 프로그램은 유럽경제지역(EEA) 내 18세에서 28세 사이의 학생 및 최근 졸업자에게 제공되며, 넥상스의 전 세계 사업장에서 6개월에서 최대 24개월까지 유급 직무를 수행할 수 있는 기회를 제공합니다. 넥상스에서 V.I.E. 프로그램에 참여하면, 글로벌 커리어를 위한 강력한 발판이 될 소중한 직무 경험을 쌓을 수 있습니다. 여러분은 단순한 참가자가 아닌, 팀의 핵심 구성원으로서 역동적인 환경 속에서 실질적인 기여를 하게 되며, 넥상스의 국제 프로젝트와 이니셔티브에 중요한 역할을 하게 됩니다.
우리 팀의 일원이 되어보는 것은 어떨까요?
PWR 변속기 석사 과정
넥상스의 PWR-Transmission 신입사원 프로그램과 함께 변화를 이끄는 여정을 시작해보세요. 이 프로그램은 졸업생들에게 12개월간 체계적이고 지원적인 학습 환경 속에서 의미 있는 업무 경험과 직무 역량 개발의 기회를 제공합니다.
참여자는 넥상스의 사업 부서 또는 공장 팀에 정규직으로 채용되어, 실제 EPCI 프로젝트에 기여하면서 직무적, 사회적으로 성장할 수 있는 다양한 기회를 얻게 됩니다.
우리는 어떤 인재를 찾고 있나요?
매년 우리는 엔지니어링 팀을 비롯해 법무, 구매, 품질, 안전보건환경(HSE), 재무 등 일부 상업 부서에서 신입 사원을 모집합니다. 올해의 기회를 자세히 알아보려면 주시해 주세요. 지난 3년간 Nexans PWR-Transmission은 매년 약 20명의 신입 사원을 채용해 왔습니다.
산업 대학원 프로그램: PowerUP
산업 분야에서 경력을 시작하려는 열정적이고 야심찬 공학 졸업생이신가요? PowerUP, 우리 산업 신입사원 프로그램에 참여하세요! 이 프로그램은 미래의 산업 리더를 꿈꾸는 우수한 인재들을 위해 마련된 맞춤형 성장 프로그램입니다!.
PowerUP 참가자로서, Nexans의 전 세계 다양한 지역에서 역동적이고 포괄적인 순환 근무 프로그램을 경험하게 됩니다. 조직 내 다양한 부서에 참여하며 각 지역의 산업 프로젝트에 참여하게 됩니다. 이 몰입형 경험은 우리 운영의 전반적인 이해를 갖추도록 설계되었으며, 리더십 역할을 수행하기 위해 필요한 기술과 지식을 습득할 수 있도록 지원합니다.